请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
我已经为 COMPA 和 B 配置了影子模式、但是当我在调试时检查寄存器 COMPA 时、我发现一旦在程序中执行了写入命令、COMPA 的值立即改变、然后 SHDWAFULL 位的值始终为1。 我发现 ePWM_mirror 寄存器中的 compa 始终为0。 如果已正确配置遮盖模式,但无法在 CCS 寄存器接口上查看或未正确配置该模式?