This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:FFT 库和 F28335的限制

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679656/tms320f28335-fft-library-and-limitations-on-f28335

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

我想使用 F28335使用 FFT 处理我的数据流

此处理器上有哪些可用于 FFT 的库?

FFT 函数有什么限制,我听说有1024点限制?

Peter Swinburne

软件评估经理

Clamart,巴黎,法国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    C2000Ware 中部署了 C2000的最新浮点 FFT 库。 如果您在默认位置安装最新版本、则库位于:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\libraries\DSP\FPU

    当前提供的示例适用于 F2837x 平台、但库函数本身与 F28335完全兼容。 要查看 F28335示例、请在以下位置下载 controlSUITE 软件包:
    www.ti.com/.../controlSUITE

    然后、在文件夹中查看:
    C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FPU\v131\examples

    对于 FPU 库、您可以在相关 FFT 结构的"FFTize"元素中设置 FFT 大小。 最小尺寸为32、您应该能够以2到2^16的功率运行、但是更实际的尺寸限制是可用的器件存储器。

    此致、

    Richard