This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:裸片修订版-引导加载程序更改通知

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679346/tms320f2808-die-revision---boot-loader-change-notification

器件型号:TMS320F2808

你好

希望下面是一个简单的问题;

客户 有兴趣了解他们是否会在 PCN 中获得通知给他们的引导加载程序的更新/软件更改? 如果将来有任何更改、就会出现这种情况。

提前感谢您

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、
    请参阅下面的更改控制策略。

    www.ti.com/.../product-change-notification.html


    F2808器件已进入市场已有很长时间、我们没有预见到该器件发生 ROM 更改的任何原因、但任何 ROM 软件更改都会导致功能更改(例如: 引导加载程序更改/更新将被视为功能更改)将根据上述策略通过 PCN 进行通信。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Santosh