This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS/TMS320F28377S

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679235/ccs-tms320f28377s-ccs-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TIDM-1007C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

适用于 CCS 中陷波滤波器实现的任何参考。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    请查看此帖子 :e2e.ti.com/.../1975766

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的陷波滤波器:

    SYS =

    2.533e-06 s^2+1
    ----------------------
    2.533e-06 s^2 + 0.001592 s + 1

    连续时间传递函数。

    >> C2D (sys、1e-4、'Tustin')

    答案=

    0.9696 z^2 - 1.935 z + 0.9696
    --------------------
    z^2 - 1.935 z + 0.9391

    采样时间:0.0001秒
    离散时间传递函数。

    我将把上述内容转换为差分方程、并在我的代码中使用。
    是这样好。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 one..no网站上检查的结果非常好。。。 衰减不是零。
    任何改进建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    我们在 TIDM-1007上使用四阶陷波滤波器

    它使用类似的方法、通过级联两个二阶陷波滤波器。  

    可以提供更好的衰减。

    我不会跟随您使用"衰减不是零"这一词语、信号永远不会减至零。 没有实际的滤波器可以实现这一点。

    见第22页。

    此外、该软件也是 C2000Ware-DigitalPower-SDK 的一部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PRController.pdf 中、您提到了不带阻尼的 PR 控制器、还给出了其离散版本。

    我看到谐振频率下的增益非常高、这是我想要的。 我想在我的代码中使用相应的差分方程。

    此外、  

    只需阐明 WRC 是所需的谐振频率位置、而 WO1是校正的谐振频率位置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里对 PR 控制器进行了说明

    e2e.ti.com/.../2502975

    我将关闭此主题、如果您认为我的答案已解决您的问题、请单击"已解决"。