请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:TIDM-1007
我使用 TI 库中的 SPLL_1PH_Sogi 的方式与 TIDM-1007设计中的方式类似。 过零检测(ZCD) 基于 SPLL 信号。
假设 电网频率 为50Hz、SPLL 将相应地初始化。
但是 、当电网频率发生变化时、ZCD 会受到干扰、不再使用电网正弦信号的0值进行相位转换。 因此、SPLL 肯定也会受到干扰。
即使频率发生微小变化、例如51Hz、情况也是如此。
这是否意味着 SPLL 在运行期间不允许任何频移?
或者、我们是否必须使用实际测量的频率动态更新 SPLL 参数?