Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在尝试在现有项目中运行 endat-Library。
我在反复说明中添加了 endat22/Float/include
并将 PM_endat22_lib.lib 添加到 include 库文件中
我复制了必要的函数和项目内的 ISR、并将其集成在一起。
所有编译都正常。
我正在使用链接器命令文件:
- F2837xD_Headers_CLB_CPU1.cmd
- F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1.cmd
-2837xD_RAM_INK_CPU1.cmd
通过这些文件、链接器告诉我、程序将不适合存储器(#1099-D)。
(由于项目只有大约2k 行的自写代码、我不敢相信、代码太大。
所以、我求和、.cmd 文件存在问题)
我检查了.map 文件(请参阅下面的文件)、在这里可以看到一些内容不适合.text1
但我不知道如何解决这个问题。
e2e.ti.com/.../Projekt.map.txt
然后、我尝试通过删除2837xD_RAM_ink_CPU1.cmd 文件并从 endat 示例中添加 PM_endat22_2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd 来修复它。
但使用 cmd 文件时、我得到以下错误:
".TI.ramfunc"段由__attribute__(((ramfunc))生成或为空:由__attribute__((ramfunc))生成的".TI.ramfunc"段或
#10010 null:链接期间遇到错误;
以下是这两种方法的链接器设置:
-v28 -ml -mt --cla_support=cla1 --float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu0 -off -opt_for_speed=4
--define=CPU1 -g --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --display_error_number -z -m"Multiachse.map"
-heap_size=0x200 --stack_size=0x100 -warn_sections -i"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/lib
-i"C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/position_manager/v01_02_00_00/endat22/Float/lib
-i"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include
-i"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v210/F2837xD_headers/cmd
-i"C:/ti/controlSUITE/libs/dsp/VCU/v2_10_00_00/lib --reread_libs --display_error_number
-xml_link_info="Multiachse_linkInfo.xml"--entry_point=code_start --rom_model
请帮助我使项目中的 endat-library 运行起来、我目前还不知道更多。