This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:相位电压检测电路的电阻器容差

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679495/tms320f28069f-resistor-tolerances-for-phase-voltage-sense-circuitry

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:AMC1301

您好!

我正在设计使用 InstaSPIN-FOC 的电压源逆变器、我在相电压感测方面有两个问题。

1) 1)我现在尝试优化成本、想知道电阻器上需要多大的容差才能使相电压感器正常运行? 现在、我有0.1%、但这些大约是每片30美分、因此如果可能的话、最好移动到1%。  

2) 2)我通过此参考设计 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidubx1b/tidubx1b.pdf 获得了此电路 。 其中、它们使用电阻分压器在 AMC1301上生成0.25V 偏移。 这是可以接受的吗? 或者应该改用单位增益缓冲器。

这是我的相电压感测电路。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相位电压/电流感应电路的电阻器容差规格取决于系统的性能要求。 通常、0.5%或1%足以满足大多数情况、instaSPIN-FOC 的角度和速度误差对增益误差和偏移误差都很敏感。 您可以在项目中实现偏移误差校准、可以通过软件功能轻松校准偏移误差、还可以根据需要校准增益误差、尽管增益误差校准可能需要更多的 CPU 周期。

    在您的采样电路中、放大器(R75、R78、R68、R79)的电阻器的分辨率需要为0.5%/1%、因为电压采样电路中的电阻器。