This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678613/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

 我对 controlSUITE 中的 CLA 示例有疑问:当 CLA 接收到 ADC 中断时,应该将 ADC 程序放入 CLA 任务函数还是 CLA_ISR 函数中? CLA_ISR 函数由 CPU 执行和 CLA 任务是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Wentao Zhang "]当 CLA 接收到 ADC 中断时、应该将 ADC 程序放入 CLA 任务函数还是 CLA_ISR 函数中?

    通常、当 ADC 中断 ADCINTx 发生时、首先将控制权交给 CLA 任务、您可以在该任务中获取通过所需滤波器传递的 ADC 值并执行其他计算。 之后、控制由 CPU 执行的 CLA ISR。

    [引用 USER="Wentao Zhang "] CLA_ISR 函数由 CPU 执行还是由 CLA 执行任务是正确的吗?

    您完全正确。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢,手册指南告诉我们'CLA 执行指令直到找到 MSTOP 指令。 这表示任务的结束。'、但令我感到困惑的是、controlSUITE 中 CLA 示例的 CLA 任务函数中没有 MSTOP 指令。 那么、MSTOP 是否存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Wentao Zhang ">但令我感到困惑 的是,controlSUITE 中 CLA 示例的 CLA 任务函数中没有 MSTOP 指令。 那么 MSTOP 是否存在?[/QUERP]

    MSTOP 是非常必要的。 您可以在.asm 文件下的 CLA 任务中观察 MSTOP。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    但在示例程序 CLA_matrix_乘 法中没有 MSTOP
    _interrupt void Cla1Task1 (void)

    //局部变量
    int32_t tmp;
    int i、j、k;

    _mdebugstop();
    for (i=0;<M;i++))

    对于(j=0;<N;j++)

    tmp = 0;
    for (k=0;<N;k++) 0.0.

    tmp += x[i][k]*y[k][j];

    z[i][j]= tmp;



    没有 CLA asm 文件。
    此致、
    张文涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦! 这是一个.cla 文件、而不是.asm 文件。 实际上、.asm 文件需要它、正如我之前提到的那样。 在下检查文件:fir32.asm
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1\CLA_ADC_FIR32\cpu01

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但在 CLA_divide 示例中、任务函数中没有 CLA 文件和 MSTOP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上面的示例中,有:divide.cla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,有一个 divide.cla、但在函数中、
    _interrupt void Cla1Task1 (void)

    RES = Num/Den;

    没有 MSTOP 指令。 我感到困惑的是、为什么任务1中没有 MSTOP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我在上述帖子中的意思:.CLA 不需要 MSTOP 作为其 C 代码。 .asm 需要 MSTOP 指令作为其汇编语言。
    希望现在清楚。