This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:太阳能、电机控制

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678711/ccs-launchxl-f28379d-solar-motor_control

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

CLARCK 和 Solar lib 中的 Park 变换与 Motor_Control Math_Block 有何区别?
他们能做同样的工作吗?

"Clarke_F.h"位于 sar lib 中、"Clarke.h"位于 MOTOR_CONTROL lib 中。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上、这两个函数是相同的、它将平衡的三相数量 ABC 转换为平衡的两相固定正交(Alpha/Beta)数量。 电机数学库中的 Clarke 仅使用两相量输入、因为 VA+Vb+VC=0、而太阳能库中的 clake 使用两相量输入、但两个函数中的转换结果是相同的。 有一个零点分量、用于检查三相输入的平衡情况。

    如果您有任何其他问题、我们的 Sloar/数字电源专家将为您提供更多意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Yanming 指出的、太阳能库版本采用零进行完全转换。 这是许多太阳能应用所必需的。 在电机控制中、通常不需要此操作、因此会保存相同操作的计算结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回复。
    根据答复,如果输出是平衡的,则它们具有相同的输出。
    我是否理解正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的
    谢谢你