This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:如何配置 ILPFC C2000开发板的单相运行

Guru**** 2619815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678401/ccs-tms320f28035-how-to-configure-single-phase-operation-of-ilpfc-c2000-development-board

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

我还想测试 ILPFC C2000开发板的单相运行(默认情况下为两相交错)。 我注意到 main.cfg GUI 上有一个"项目选项"、似乎用于在"两相交错 PFC"和单相选项之间进行选择。 但该下拉菜单始终呈灰色、我无法对其进行更改。 然后、我查看了 cfg 脚本、其中有两个配置寄存器:一个名为'Kit.interleave =2'、另一个名为'Kit.Interleave_index=1'。 这些寄存器是否应该更改以使其在单相中工作? 我不想开始弄乱驱动程序代码来禁用 PWM2、因为它可能会中断其他功能、例如 ADC 的时序。 请建议如何在 main.cfg GUI 上激活该选项,或者是否可以安全地编辑上述两个寄存器(在哪里可以找到 cfg 脚本的说明)。 请告诉我您是否希望在新帖子中发布此帖子。 谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您是通过解决方案适配器还是通过开发套件页面导入项目?

    其他项目、例如感应电阻器等、是否可修改?  

    此致

    Manish Bhardwaj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只从开发套件页面导入了它、而不是通过解决方案适配器导入了它。 其他项目、例如检测电阻器、也不可修改。 如何通过解决方案适配器导入项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.youtube.com/watch

    www.youtube.com/watch