This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK28379D:斜坡生成功能

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679014/ccs-tmdsdock28379d-ramp-generation-function

器件型号:TMDSDOCK28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想看看我是否可以在 Code Composer Studio 上找到一个示例代码、该代码允许斜升三相正弦波(电压和频率)? 我使用它来提高感应电机的速度。


如果没有此 DSP 的直接示例、我可以在哪里找到如何生成此斜坡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看中的示例项目
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00\IDDK_PM_Servo_F2837x.c

    该项目被分成多个 BUILDLEVEL、从第一级引入控制的 LEVEL1开始。 在1级和2级中、您可以看到斜坡控制和斜坡生成模块。 有关更多信息、请参阅用户文档-可从获取
    \~docs 文件夹和
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3\~Docs