This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:开始使用 Instaspin 评估板。

Guru**** 2602845 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679076/tmdshvmtrinspin-start-working-with-instaspin-evaluation-board

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

你好。  

我已经购买了 TMDSHVMTRINSPIN,想开始使用它,最后我想制作自己的电机驱动器,用户可以通过键盘导入其电机信息。

如何开始? 实验室是否足够? 在哪里可以找到有关使用 TI piccolo MCU 功能的更多示例? 在哪里可以找到 完整的完成项目(例如完整的电机驱动器)? 在哪里可以提高我对 DSP 编程的了解? 在没有 DSP 编程专业知识的情况下,我能否制作自己的 instaspin 电机驱动器? 它是否有逐步学习的文档?

谢谢大家  

Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里
    您将需要通过所有实验来确保您了解 InstaSPIN-FOC 的功能。 然后、您将需要查看有关添加其他系统任务的教程
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials

    “在哪里可以找到完成的项目(例如,完整的电机驱动器)”
    实验就像现在一样完整。 大多数客户将从 proj_lab05b、10a 或11x 开始、然后将他们自己的通信和系统代码添加到项目中。

    "没有专业的 DSP 编程知识、我能否制作自己的 instaspin 电机驱动器? "
    您需要具备嵌入式软件和电力电子硬件设计方面的知识。