This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:早期"Alpha"InstaSPIN FOC 代码示例?

Guru**** 2602895 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679005/tms320f280049m-early-alpha-instaspin-foc-code-example

器件型号:TMS320F280049M

您好!

我刚刚阅读了最近的主题"TMS320F280049M:F280049 MotorWare / InstaSPIN 支持?"  

我想知道是否有可能获得一个开发中使用的项目的副本来访问 F280049 InstaSpin FOC 代码并运行电机?

我不介意它采用何种格式或它所针对的硬件、我会考虑移植到我的项目、我已经从 motorware 进行了大量修改、以支持 F28069M、F28054M、F28027F

F280049上的 InstaSPIN 库是否与 F28069上的 API 和版本相同?

谢谢、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、
    " F280049上的 InstaSPIN 库是否与 F28069上的 API 和版本相同?"

    不可以、有一个纯浮点的新库版本。 API 非常相似、但有一些更改。 如果您使用了 InstaSPIN/MotorWare、则新版本将为您所熟悉。

    如果您有 TI 销售人员、我们可能能够为您做些事情。 请通过他们联系我。

    Chris