This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28075:TI 是否为 TI MCU 提供 GUI SDK?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679051/rtos-tms320f28075-does-ti-provide-gui-sdk-for-ti-mcu

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生:

TI 是否为 TI MCU 提供免费的 GUI SDK? 例如 emWIN 或其他 GUI 库?

谢谢。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [引用用户="Decai wang71"> TI 是否提供适用于 TI MCU 的免费 GUI SDK? 例如 emWIN 或其他 GUI 库?

    不。 不适用于上述情况、但您可以尝试使用 GUI Composer:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gautam:

    我是说 GUI 在 MCU 驱动的 LCD 上运行、而不是在 PC 监视器上运行。

    最棒的

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    不可以、我们目前没有为 C28提供任何 LCD/图形库。

    惠特尼