This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28034:供用户应用或 RTOS 使用的 CPU 定时器1?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678992/rtos-tms320f28034-cpu-timer-1-for-user-application-or-rtos-use

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我有一个客户在使用 TMS320F28034、其中应用要求同时使用定时器0和定时器1。 他想澄清计时器1是可用于用户应用程序还是用于 RTOS。  

第3.5节似乎建议在用户应用中使用它、但表98提到了"外部中断13 (XINT13)或 CPU 定时器1 (用于 RTOS)"。

感谢您的帮助、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    他应该能够使用它。 我相信时钟和时间戳模块确实为您提供了一种选择它们所使用的特定计时器的方法、因此您可以确保计时器1可用。

    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_for_the_28x

    惠特尼