This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DESIGNDRIVE:TMDXIDDK379D:具有套件和技术查询的固件可用性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679160/designdrive-tmdxiddk379d-firmware-availability-with-the-kit-and-technical-queries

器件型号:DESIGNDRIVE
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

我希望购买 TMDXIDDK379D 套件。  

在此之前,我想了解有关套件功能/特性的更多信息:
使用此套件,是否可以在定位模式(根据其反馈传感器保持电机的位置)和速度模式下移动电机?

套件是否提供其固件的所有源代码?

它能否运行任何功率范围介于100至700瓦之间的 PMSM 电机? 如果没有,那么 PMSM 的特殊特性需要与该套件兼容吗?
是否可以使用此套件使用霍尔传感器位置传感器运行 BLDC 电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,
    此查询看起来类似于以下主题的副本。 请仅提出单个查询。 如果您有其他疑问、请在同一帖子中添加其他评论。


    谢谢
    Vasudha