This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:有关识别低级别 I2C 的问题

Guru**** 2603695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678925/ccs-tms320f28032-a-question-about-recognize-low-level-of-i2c

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是 FAE。 我的最后一个问题"编译器/TMS320F28032:有关 C2000 I2C 的问题"。

我的客户在 器件的 I2C 引脚之前使用了隔离器。  隔离器的最大输出低电平电压可能为0.272VDD、器件的低电平识别阈值为0.3VDD (来自数据表)。

0.272VDD 接近0.3VDD、我们能否确保器 件能够在芯片数量较大时识别低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erwin、

    数据表规格在各种工作条件下均得到保证。 如果隔离器芯片的低电平电压低于0.3*VDDIO (0.99V),我们将保证 I2C 将检测到信号为低电平。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Mark