请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 尊敬的
我正在使用 SOLARHV_DCAC 套件、我能够在 CCS 调试期间运行 GUI。 但当我以独立模式运行我的器件时
(该器件似乎工作正常、LD2闪烁@1秒。) GUI 无法通信、原因是什么以及如何在不进行调试的情况下运行 GUI。
我在 dim100上使用 CC28035隔离卡。 调试器是 XDS100v2 (我认为)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
我正在使用 SOLARHV_DCAC 套件、我能够在 CCS 调试期间运行 GUI。 但当我以独立模式运行我的器件时
(该器件似乎工作正常、LD2闪烁@1秒。) GUI 无法通信、原因是什么以及如何在不进行调试的情况下运行 GUI。
我在 dim100上使用 CC28035隔离卡。 调试器是 XDS100v2 (我认为)。