This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在100引脚封装上同步多个 ePWM

Guru**** 2602065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678072/tms320f28377s-synchronizing-multiple-epwms-on-100-pin-package

器件型号:TMS320F28377S

根据 TRM、图13-7、可通过 ePWM1输出设置所有 ePWM 的 ePWM 同步。 至少这似乎是唯一向所有其他人发送同步脉冲的 ePWM (忽略外部输入1和2)。 100引脚封装不允许引脚访问 EPWM1 (以及其他部分)。 具体来说、我们有 EPWM2、6、7、8、9、10。 如果我想同步这6个 ePWM 并进行相移、最简单的方法是什么? 从图中可以看出、我需要打开 ePWM 1、4和5 (尽管不可通过引脚访问)、并将 SYNC 信号传播到我可以通过引脚访问的所有 ePWM -这是正确的吗? 或者、它们是更直接的方法来实现这一点吗? 我真正感兴趣的是将 ePWM 2、6、7、8、9、10用于6相交错降压转换器、因此我可以同步所有 ePWM 并将正确的相移应用于调制器。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    即使没有输出引脚、ePWM1模块也会存在、因此您可以根据需要将其用作主同步源。 我认为这可能是处理事情的最简单方法。