This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:硬件关闭时出现故障

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677741/tmdshvmtrpfckit-hardware-trouble-shutting

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的团队:

最近、我在 TMDSHVMTRPFCKIT 上进行了电机控制实验。

我想运行 PMSM、并根据 "硬件设置"、"软件设置"和"运行 GUI"一节的"高电压数字电机控制套件(R1.1)快速入门指南"配置了跳转  

但是、当我在"运行 GUI "和"将交流电源线的另一端连接到电源/壁式电源插座"部分执行步骤(4)时、套件上的三个电阻 器(称为[M4]-R18、[M4]-R6、[M4]-R8 (所附图片内的红色圆圈)突然 烧坏。

你能不能告诉我,这三个抵抗者是什么原因燃烧的? 我是否需要这三个电阻器来运行 PMSM 电机? 我甚至可以 用 电线替换它们、因为 它们的值仅为0.05 Ω(R05F)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您运行了哪个示例项目? 这些电阻器用于实现 PFC、如果您在项目中不使用任何 PFC 功能、则应通过将 BS1连接到 BS5而不是 BS4来绕过此模块。
    如果您只想运行电机控制、您可以移除这些损坏的电阻器或将其替换为任何其他电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yanming:
    感谢您的及时回复。
    我正在使用 F28035和 PMSM 执行 HV 电机控制示例项目。 当我准备进行本实验时、我应该按照文档中的说明进行操作、但我无法确认我将 BS1连接到 BS5还是 BS4、因为它们太近了、所以我不确定您的答复是否可以解决我的问题。 我将在确认后进行反馈。

    此致
    K. K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过将 BS1连接到 BS5而不执行任何其他操作来绕过 PFC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    感谢 您的关注。

    我今天检查了我的套件、我已经将 BS1真正连接到 BS5。 我唯一不确定的是[Main]-J7的位置是否正确?

    文档说明:[Main]-J7安装在引脚2-3 (离 DIMM 100插槽最远的引脚)之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为 HVkit 的原理图、J7被用来设定过流保护的跳闸基准电压。 请注意、HVkit 是热接地设计、请注意使用与交流电源相同的接地端连接 PC、示波器和 HVkit、最好为 HVkit 使用隔离式交流电源。
    BTW、在向电路板施加交流电源之前、请确保跳线和连接器设置作为 HVkit 的用户指南有效。