This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG

Guru**** 2604165 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678351/c2000-gang-c2000-gang

器件型号:C2000-GANG

您好!

我收到了一位客户关于使用 C2000-Gang 编程器的询问:我在现场没有这些。

我正在交互模式下工作。 我还尝试验证目标中的程序、这似乎也很好。 程序完成后,我通常会看到 Gang 编程器上的绿色“OK”LED 亮起,而这种情况并非如此。 我知道 LED 本身是正常的、因为它在启动时亮起。  我是否可能在创建我设置的图像时遗漏了一些内容?

 

此外、在 没有 PC 的独立模式下使用编程器时、是否可以进行验证?

 

 

感谢您的任何帮助!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    我相信我们在实验室中有一个。 我将在星期一查看这一点、看看我是否可以重复您的客户所看到的情况。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保所有代码均已编程。 如果验证正常、则将代码的全部内容下载到 MCU。 如果需要、可以创建保存在 MCU 中并在现场独立模式下使用的内容的图像。 如果代码在调试器下工作并且 LED 正在闪烁、但如果代码已编程则并非如此、则检查 MCU 是否在调试器下工作、然后断开调试器连接、重启 MCU 并检查 LED 是否在闪烁。 也许某些 RAM 内容只由调试器初始化、而不是由固件初始化。 如果是-检查固件。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.