This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:FIR,2阶滤波器实现 F28335

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678485/ccs-tms320f28335-fir-the-2-order-filter-implement-f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我导入了 FIR 示例、但在 F28335平台上的降压转换器输入或输出电压中无法达到该值、电压不是反馈电压。

它是一个选择了模式的信号、因此需要一个低通滤波器。

在 F28335平台上的转换器中有任何建议.........................................................................

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei Lee、

    C2000Ware 中的 FPU 滤波器库仅适用于 F28335。 我之前还建议您询问的二阶双二阶四通道:
    e2e.ti.com/.../674747

    您能否详细说明一下短语"...我无法在 F28335平台上的降压转换器输入或输出电压中实现它、..." 请?

    您是否在使用筛选器代码时遇到困难、或应用程序是否有问题?

    此致、

    Richard