This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:输入钳位电流的绝对最大额定值

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678741/tms320f28062-abs-max-rating-for-input-clamp-current

器件型号:TMS320F28062

你好

数据表显示 abs。 最大 输入钳位电流为 +/- 20mA、但根据注释、连续电流为+/-2mA。   +/-5mA 钳位电流的允许时间是多少?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tetsuro、

    整个器件的总电流为+/- 20mA、而+/-2mA 是每个引脚的额定值。 单个引脚上任何高于2mA 的持续电流都在引脚结构本身开始分解的区域内。 如果单个引脚超过2mA、我们无法保证器件能够正常工作。

    此致、
    标记