This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:有关参考指南中引脚多路复用器选项的问题、以及示例项目如何显示不同内容。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678465/launchxl-f28069m-question-about-the-reference-guide-in-reference-to-the-pins-mux-options-and-how-example-projects-show-different-things

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

有关参考指南如何显示的一个简单问题:

然后 GPIO.C 显示如下代码:其中的一个示例是 GPIO7、MUX 选项不匹配?

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1;//p 40 // 0 = GPIO 1=EPWM1A 2=rsvd 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0;// 0 = GPIO 1 = EPWM1B 2 = rsvd 3 = COMP1OUT
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 1;//p 38 // 0 = GPIO 1=EPWM2A 2=rsvd 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3=0;// 0=GPIO 1=EPWM2B 2=SPISOMIA 3=COMP2OUT
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4=0;// 0=GPIO 1=EPWM3A 2=rsvd 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5 = 3;//p 35 // 0=GPIO 1=EPWM3B 2=SPISIMOA 3=ECAP1
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 0;// 0=GPIO 1=EPWM4A 2=EPWMSYNCI 3=EPWMSYNCO
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO7=0;// 0=GPIO 1=EPWM4B 2=SCIRXDA 3=ECAP2
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO8=0;// 0=GPIO 1=EPWM5A 2=rsvd 3=ADCSOCAO
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO9=0;// 0=GPIO 1=EPWM5B 2=SCITXDB 3=ECAP3
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO10=0;// 0=GPIO 1=EPWM6A 2=rsvd 3=ADCSOCBO
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO11 = 0;// 0=GPIO 1=EPWM6B 2=SCIRXDB 3=ECAP1
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12 = 0;// 0=GPIO 1=TZ1 2=SCITXDA 3=SPISIMOB
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO13 = 0;// 0=GPIO 1=TZ2 2=rsvd 3=SPISOMIB
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14 = 0;// 0=GPIO 1=TZ3 2=SCITXDB 3=SPICLKB
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO15 = 0;// 0=GPIO 1=ECAP2 2=SCIRXDB 3=SPISTEB

GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16=0;// 0=GPIO 1=SPISIMOA 2=rsvd 3=TZ2
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 0;// 0=GPIO 1=SPISOMIA 2=rsvd 3=TZ3
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO18 = 0;// 0=GPIO 1=SPICLKA 2=SCITXDB 3=XCLKOUT
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO19 = 2;// 0=GPIO/XCLKIN 1=SPISTEA 2=SCIRXDB 3=ECAP1
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO20 = 0;// 0=GPIO 1=EQEP1A 2=MDXA 3=COMP1OUT
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO21 = 0;// 0 = GPIO 1 = EQEP1B 2 = MDRA 3 = COMP2OUT
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO22 = 0;// 0=GPIO 1=EQEP1S 2=MCLKXA 3=SCITXDB
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23 = 0;// 0=GPIO 1=EQEP1I 2=MFSXA 3=SCIRXDB
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO24=0;// 0=GPIO 1=ECAP1 2=EQEP2A 3=SPISIMOB
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO25 = 0;// 0=GPIO 1=ECAP2 2=EQEP2B 3=SPISOMIB
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO26 = 0;// 0=GPIO 1=ECAP3 2=EQEP2I 3=SPICLKB
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO27 = 0;//P3 // 0 = GPIO 1=HRCAP2 2=EQEP2S 3=SPISTEB
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO28 = 0;// 0 = GPIO 1 = SCIRXDA 2 = SDAA 3 = TZ2 -> J1.3
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29 = 0;// 0=GPIO 1=SCITXDA 2=SCLA 3=TZ3
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO30 = 0;// 0=GPIO 1=CANRXA 2=EQEP2I 3=EPWM7A
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 0;// 0 = GPIO 1 = CANTXA 2 = EQEP2S 3 = EPWM8A

//--B 组引脚
对于所有组 B GPIO、GpioCtrlRegs.GPBCTRL.ALL = 0x00000000;// QUALPRD = SYSCLKOUT
GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.ALL = 0x00000000;//对所有组 B GPIO 32-44无限定条件
GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.ALL = 0x00000000;//所有组 B GPIO 50-58无限定条件
GpioCtrlRegs.GPBDIR.ALL = 0x00000000;//所有组 B GPIO 均为输入
GpioCtrlRegs.GPBPUD.ALL = 0x00000000;//启用所有组 B 上拉

GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32 = 0;// 0=GPIO 1=SDAA 2=EPWMSYNCI 3=ADCSOCAO
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33 = 0;// 0=GPIO 1=SCLA 2=EPWMSYNCO 3=ADCSOCBO
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0;// 0 = GPIO 1=COMP2OUT 2=rs3=COMP3OUT vd
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO35=0;// 0=GPIO (TDI) 1=rsvd 2=rsvd 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO36=0;// 0=GPIO (TMS) 1=rsvd 2=rsvd 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO37 = 0;// 0=GPIO (TDO) 1=rsvd 2=rsvd 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO38 = 0;// 0=GPIO/XCLKIN (TCK) 1=rsvd 2=rsvd 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39 = 0;// 0 = GPIO 1 = rsvd 2 = rsvd 3 = rsvd
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO40 = 0;// 0=GPIO 1=EPWM7A 2=SCITXDB 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO41 = 0;// 0=GPIO 1=EPWM7B 2=SCIRXDB 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO42 = 0;// 0 = GPIO 1 = EPWM8A 2 = TZ1 3 = COMP1OUT
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO43 = 0;// 0=GPIO 1=EPWM8B 2=TZ2 3=COMP2OUT
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO44 = 0;// 0=GPIO 1=MSRA 1=SCIRXDB 3=EPWM7B

GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO50 = 0;// 0 = GPIO 1 = EQEP1A 2 = MDXA 3 = TZ1
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO51 = 0;// 0 = GPIO 1 = EQEP1B 2 = MDRA 3 = TZ2
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO52 = 0;// 0=GPIO 1=EQEP1S 2=MCLKXA 3=TZ3
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO53 = 0;// 0=GPIO 1=EQEP1I 2=MFSXA 3=rsvd
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO54 = 0;// 0=GPIO 1=SPISIMOA 2=EQEP2A 3=HRCAP1
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO55 = 0;// 0=GPIO 1=SPISOMIA 2=EQEP2B 3=HRCAP2
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO56 = 0;// 0=GPIO 1=SPICLKA 2=EQEP2I 3=HRCAP3
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO57 = 0;// 0=GPIO 1=SPISTEA 2=EQEP2S 3=HRCAP4
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO58 = 0;// 0=GPIO 1=MCLKRA 2=SCITXDB 3=EPWM7A

最后一个快速问题:这显示了0-58之间的 GPIO、而参考指南中缺少了相当多的 GPIO。 为什么会这样呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我将为您添加第三个参考、即 F28069M 芯片数据表。  可在 F28069M 产品页面上找到该工具:
    http://www.ti.com/product/TMS320f28069m

    我始终使用器件的数据表(其次是器件 TRM)作为信息的最终来源。  这包括引脚多路复用。  请查看标有"GPIOA MUX"的表。

    基于此文档并查看 LAUNCHXL-F28069文档、此处的引脚多路复用器信息似乎不正确。  我将记录一下这一点。

    ===

    至于您的最后一个问题、请注意、LAUNCHXL-F28069M 未使用 F28069M 器件上的所有功能引脚。  相反、重点是提供大量的引脚、这将有助于大多数工程师成功评估 F28069M 器件。  (这意味着、如果您要设计自己的电路板、则可以更多地利用器件的引脚和功能)

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我明白了。 为了澄清一下、我拥有的板总共有35个 GPIO 引脚? 我无法访问其他24个?

    这确实可以清除问题!

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    你是对的。 LaunchPad 仅提供与器件上可用引脚子集的接头连接。 如 Brett 所述、您应该能够使用 LaunchPad 评估器件的主要功能、如果确实需要其他功能、您可以设计自己的电路板并将 LaunchPad 用作参考。

    谢谢、
    标记