This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:L0 SARAM

Guru**** 2602595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678657/tms320f28027-l0-saram

器件型号:TMS320F28027

您好,

)程序相对较大、该空间(__LW_AT__0x008000-0x009000不够。 是否可以将程序的一部分放入0x3f8000-0x3f9000中? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、七、

    我认为无法使用地址范围0x3f8000-0x3f9000、因为 L0 SARAM 被双映射到0x008000-0x009000和0x3f8000-0x3f9000。 L0存储器块被镜像-也就是说、它可以在高内存或低内存中访问。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudha 是对的。 L0空间是双映射、因此您只能使用这两个地址范围中的一个来放置代码/数据。

    此致、
    Vivek Singh