This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:C2000 GANG 编程器问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676958/tms320f28034-c2000-gang-programmer-issue

器件型号:TMS320F28034

1.使用 具有交互模式的 C2000 Gang 编程器将文件刻录到 MCU、请检查 pico 1  

您可以看到失败(红色标记)、但它在左下角似乎已完成。

当更改为使用离线 C2000 Gang 编程器时、显示已完成。 请检查 Pico 2。

问题是什么? 请帮助。

2.我们在出厂时使用了 C2000 Gang 编程器来烧录 MCU 的文件。  

有时它会失败。 (大约1-2件、超过500件)无论我们尝试了更多次、都始终失败。 如该 Pic3、pico。  

然后、我们将失败的 C2000芯片进行实验、并使用 CCS 调试进行下载、它可以正常工作。

请就此问题提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃罗

    昨天、我通知 Elprotronic 检查您的问题。
    请直接通过 support@elprotronic.com 联系 Elprotronic。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在离线调试客户的问题。 完成后、我们将在 e2e 上发布该消息。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.