This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320F28335闭环设计

Guru**** 2524520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677896/ccs-tms320f28335-closed-loop-design

工具/软件:Code Composer Studio

使用 TMS320F28335和 Matlab 2017实现逆变器的闭环控制

 我正在尝试使用  TMS320F28335 和 Matlab 2016a 使用 PR 控制器对并网单相逆变器进行闭环控制。 我正在将德州套件连接到 Matlab 2016a。  

实际上、我要做的是在 ADC 处感应电压并在 ePWM 处检查电压、如下图所示(我要为光伏逆变器设计一个控制环路)。 当我在 ADC 端口使用直流电源并将其值从实验 套件的0-3V 更改为实验套件时 、ePWM 的宽度会发生变化、如所附视频中所示。 但是、当我使用 电压传感器(LV25-P) (设计用于感应40V)时、它不会感应。 我不知道如何解决此错误、我尝试在两块板上都进行过、但它无法正常工作???? 是否需要任何缩放????。 请指导我如何解决此问题。 希望得到您的正面回复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、当您将直流电源馈入 ADC 通道时、ADC 会读取直流电源、但当您使用电压传感器馈入直流电源时不会读取直流电源。 我们是否正确理解了问题说明? 不想问、您是否检查了电压传感器的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答问题。 我检查了它在0.5到1伏之间变化的电压。 如果您有提高传感器灵敏度的解决方案、那么它就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ADC 能够读取输入电压、但您看不到所需的输出、则可能需要重新访问我想使用的算法。 您可以通过乘以某个大于1的增益来增加感测到的信号的增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你能抽出时间。 我会尝试这个。 但是、如果您有一个可以帮助我的示例、请在我的电子邮件(kami_zeb@yahoo.com)上告诉我