This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:振幅注入值、如何在使用 SFRA 工具进行调优时定义 TI 的 PID 补偿以及用于 GTI 电流补偿器调优的负载性质

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678016/ccs-tms320f2808-value-of-injection-of-amplitude-how-to-define-ti-for-pid-compensation-while-using-sfra-tool-for-tuning-and-what-is-the-nature-of-load-to-be-used-for-gti-current-compensator-tuning

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:SFRApowerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

请描述以下内容

1) 1) 如何获得开环和闭环的注入振幅值?

2) 2) 在运行 SFRA 工具以查找开环和闭环中的受控体频率响应时、应将负载的性质(实际电网或电阻负载/复数负载)用于并网逆变器?

3) 3) 如何在使用 SFRA 工具时为 PID 补偿定义 TI?

谢谢、此致

Bhima Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注入振幅以 pu 为基准、通常为1%-0.5%。 我不知道也不能用数学方法来实现它。

    请参阅 www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC 、了解如何将 SFRA 用于并网模式

    这是一个相当一般的问题,与我们提供的内容无关。 SFRA 是测量受控体和 OL 的工具。 如何使用它完全取决于您和您的应用。 您可以将其导入补偿设计器并进行一些调整。

    powerSUITE 数字电源软件工具-第3部分:补偿设计器

    https://www.youtube.com/watch?v=PRPysUlMxa8&t=6s