工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我想使用实时模式在 TMS320f28377D MCU 上进行调试。 我的编程器是 Blackhawk USB2000、我使用 CSS 6.2.0.00050作为编译器。
首先、我要 在 PCB 上对 TMS320f28377D MCU 进行编程。 在断电后而不是通电后。 进行 以下 调整。
1-运行->调试配置->程序->仅加载符号
2-运行->调试配置->目标->自动运行和启动选项->选中启用实时模式
在这些设置之后、我按下"Debug"按钮。 编译器给出了错误
连接到目标时出错:
(错误-1133 @ 0x0)
器件阻止了调试访问、因为它当前正在执行不可调试的代码。
您可以在器件有时间输入可调试代码后重试、也可以取消、
禁用实时模式、然后尝试连接。
(仿真包6.0.83.0)