This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:controlSUITE

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677979/launchxl-f28377s-controlsuite

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

它通常说: 信号模式应使用中 controlSUITE 中提供的 AdcSetMode 函数进行配置
F2837xS_ADC. 或 F2837xS_GPIO.c 等 但我可以找到 F2837S_Adc.h 等,而不是.c。 c 和.h 之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Jingtai"]但我可以找到 F2837S_Adc.h 等,而不是.c

    您可以在此处找到.c 源文件:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_common\source

    [引用用户="Jingtai"].c 和.h 之间有什么区别?

    .c 文件是具有初始化函数的源文件、而.h 是具有寄存器定义等的头文件

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jingtai、

    我认为 Gautam 的回答可以回答您的问题。 如果回复回答了您的疑问、请关闭此主题。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持