请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 你好、冠军、
我的客户想要测试外壳到结温的精度、 数据表中有一个参数 ΨJT 可以计算外壳到结温的精度。 
我的问题是:
这个参数是否受 PCB 结构的影响? 我们在其中没有差异标记
2.我们如何测试它,你能给我简要介绍一下吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、冠军、
我的客户想要测试外壳到结温的精度、 数据表中有一个参数 ΨJT 可以计算外壳到结温的精度。 
我的问题是:
这个参数是否受 PCB 结构的影响? 我们在其中没有差异标记
2.我们如何测试它,你能给我简要介绍一下吗?
谢谢!
Joe、
要回答您的第一个问题:
Ψ JT 表示的热传递 主要是从芯片通过封装底部到 PCB 的热传递。 当然、环境空气会冷却 PCB。 因此:是的、PCB 设计将影响 Ψ JT。 器件与 PCB 的连接质量、器件下方可用于散热的铜量以及 PCB 上附近的其他热源都将是一个重要因素。
要回答您的第二个问题:
我没有测试 Ψ JT 的经验、但 http://www.ti.com/lit/SPRA953 是一个有用的资源。
此致、
Cody