This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-HC-C2-KIT:过流和过热;温度

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677870/ccs-drv8301-hc-c2-kit-over-current-temperature

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

我在电机控制中遇到 DRV8301-HC-C2-KIT 问题。 我正在使用与电路板关联的 controlSUITE 中的演示程序(PM_Sensorless)。 电路板上 MOSFET 的最大电流应为110A、但在我的电源电流达到30A 时、电机将会失速。 起初我以为是8301的过流机制导致了这个问题、所以我禁用了过流保护、但问题仍然存在。  
我期待你的帮助。
您可以在 controlSUITE 中的相应开发板中找到代码、我刚才添加了该开发板的编码器部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 TC 为25C 或110C 时、110A 是 MOSFET 的 ID、这并不意味着电源可以达到相同的电流、您应该监控电机的相电流。 您可能需要检查电机规格,以了解电机的额定电流和最大电流、额定电压,您也可以检查 Vd 和 VQ 的输出,以查看输入电压是否足以将电机驱动至高电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Yanming 所述、110A 仅是 MOSFET 的额定电流、而不是电路板。 该电路板仅设计为每 相运行60A 峰值输出电流。

    您可以尝试在不同的输出电流电平下探测电压和电流波形,这可能会提示您在运行系统>30A 时发生了什么情况。  

    此致、

    韩文