This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:查找控制卡的设计文件

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677467/tms320f28379d-looking-for-design-files-for-control-card

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARETMDSCNCD28379D

您好!

我们有一位客户正在寻找此器件 controlCARD 的设计文件。

请有人向正确的方向指出我们吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe、

    F28379D controlCARD 的设计文件可在 C2000Ware 和 controlSUITE 中找到-

    C2000Ware:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    controlSUITE:
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    在"技术支持"中、我无法访问任何 EDA 套件、.PCB 用于多种不同的布局包中。
    我收到了客户的反馈、根据标题和文件扩展名、是否可以安全地假设这是针对 PADS 的?

    "当我在第二个链接中下载文件"{TEX137}_F2837x controlCARD R1.3_PCB_PAD.PCA"并尝试在 Altium 中打开该文件时、它说无法识别该文件类型。 您知道如何打开 PCB 文件吗?"

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe、

    文件将使用 PADS 打开。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken