This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:IDDK PSMS 的建议逐步介绍了指南更改

Guru**** 2603405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678076/tmdxiddk379d-suggestion-for-iddk-psms-walk-through-guide-change

器件型号:TMDXIDDK379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我将介绍"使用 F2837x 的三相永磁同步电机的传感磁场定向控制"文档、该文档随 controlSUITE 中的 IDDK 开发套件文档一起提供。  

我花时间阅读了"1C 级(PWM_MACRO 和逆变器测试)"部分、并不断地对我进行窃听。 我正在探测建议的信号"(VFB-U、VFB-V、VFB-W)"、但没有显示任何内容。 我真的希望通过浏览本指南来进行详细介绍。

硬件指南中规定:

*如果选择了热控制 GND 配置,则可以通过精密电阻器直接测量相电压和电流。 为了利用此功能、请在电路板的 M4 (逆变器)部分填充电阻器 R12、R31、R58、R59和 R47 - R50以及电容器 C15 - C18 (DNP 通常为 DNP)。

深入了解原理图文件和硬件手册后、我意识到这种1C 级测试非常有用、因为它假定已经完成了电路板和软件的配置。 但是、就硬件指南而言、它提供了此通知作为选择

我建议使用附加说明更新步进手册中的1C 级测试、以说明:

'只有 当您在电路板的 M4 (逆变器)部分组装了电阻器 R12、R31、R58、R59和 R47 - R50和电容器 C15 - C18 (DNP 通常为)并在   软件中设置#define CGND HOT 时、才能执行此测试。'

或者其他一些方法:"有一个在线人员,他无法阅读我们在 IDDK 文档中提供的两本手册,他最终探测了这些信号一段时间,直到他查看原理图并意识到1C 级测试需要更改硬件和软件:)"

希望这对未来的任何人都有所帮助。

谢谢