This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:模拟速度基准输入

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678086/tmdshvmtrpfckit-analog-speed-reference-input

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我的客户正在评估 TMDSHVMTRPFCKIT、并计划使用电位计或 DAC 中的模拟电压基准来控制电机。

我知道这可以通过 C2000上的任何免费 ADC 输入来完成、不清楚的是、每当硬件具有专用输入或需要"黑客"控制卡板以获取免费输入时。

此外、我们是否有此套件的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    备用通道可在原理图中找到、可从获得
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg