Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280049C
支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/硬件问题/
我收到 了用于 C2000实时控制开发套件的 TMS320 F280049M 实验板套件。 但是、没有有关如何设置此设置的文档、例如、没有快速入门指南、配置信息等
有人能提供这些信息。 (我使用过子宫套件、通常至少需要"快速入门指南"。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280049C
支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/硬件问题/
我收到 了用于 C2000实时控制开发套件的 TMS320 F280049M 实验板套件。 但是、没有有关如何设置此设置的文档、例如、没有快速入门指南、配置信息等
有人能提供这些信息。 (我使用过子宫套件、通常至少需要"快速入门指南"。)
Leland、
TMD28X40049M 中提供
开始使用
不过、包装盒中应该有快速入门指南。 让我们来看看这个问题。
谢谢 Chris。 此外、还有两根单导体电缆(一根红色电缆和一根绿色电缆)以及两根开箱即用的小型跳线。 但没有关于如何处理它们的信息。 此外、在控制卡的信息指南第4页中、有两个.pdf 文档的引用、这些文档旨在描述引脚排列。 但我找不到这两份文件。
您能不能告诉我这些文档的来源、以及如何使用跳线/跳线电缆。 (供参考、小控制卡位于包装盒底部(不在泡沫包装材料中、如试验电路板/对接板。)
谢谢
Leland Langston
Leland、
感谢您向我们提供有关您的用户体验的反馈。 我们将尽快采取措施改善这一点。
包含用于通用实验的导线和分流跳线、电路板配置不需要这些跳线和跳线。 这些跳线通常用于短接 Tx/Rx 引脚以进行通信回路测试、以及将缓冲 DAC 输出短接至 ADC 输入以进行模拟评估。
这两个 PDF 文档可在 C2000Ware 下载包中找到。 当前安装的路径为:
C:\ti\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049M\a\TMDSCNCD28004x_RevA_120cCARD_pinout.pdf
C:\ti\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049M\a\TMDSCNCD28004x_RevA_100DIM_map.pdf
除非您使用的是适配器和100引脚扩展坞(TMDX280049M 中均不包含这两个扩展坞)、否则您只需要将 TMDSCNCD28004x_RevA_120cCARD_pinout.pdf 用于您的 TMD28X30049M 实验板套件。
Tommy
Leland、
我听说您在为 controlCARD 创建新的 CCS 目标配置时遇到困难。 12月、许多 TMS320F28004x 器件被添加到 CCS 中。 您能否检查 CCS 更新以查看是否有适用于 TI C2000器件支持的更新? 从 Help Menu (帮助菜单)>> Check for Updates (检查更新)中启动检查。
如果更新安装正确、您将能够在创建新目标配置时看到 F28004x 器件。 您还将能够在 CCS 器件支持目录中看到源文件:\ti\ccsv7\ccs_base\common\targetdb\devices\
Tommy
Leland、
我刚刚安装了 CCSv8、但无法重现您的问题。 我的目标配置已附加。 您应该能够通过"Target Configurations"视图导入它。 希望这对您有所帮助。
e2e.ti.com/.../F28004x-controlCARD.ccxml
对于 F280049M 与 F280049C 的情况、您会感到很困惑。 您可以在 TMD28X280049M 上使用 F280049C 定义、而不会出现任何问题。
背景故事:
在2017年初创建不合格的 TMDS28X0049M 套件时、计划在开发套件中突出显示 F280049的"M"变体。 TI C2000器件支持 更新全年向 CCS 添加了 F280049M。 但是、F280049的"M"变体在2017年末意外取消、然后将该计划更改为在开发套件(TMDSDOCK280049C)的合格版本上使用 F280049的"C"变体。 因此、F280049M 取自后续 CCS 更新、在进行其他更新的过程中、一些文档将 F280049M 的引用更改为 F280049C。 这就是我们目前使用 F280049M 提供套件的方式、但配套资料引用的是 F280049C。 TMDSDOCK280049C 发布时、所有内容都应与之一致。
Tommy
运行示例程序的步骤(Windows 10)。 开始之前,请访问 TI 网站并导航至 http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=Piccolo%2520F280049C%2520controlCARD%2520Information%2520Guide#linkId=1&src=top ,然后下载“Piccolo F280049C controlCARD 信息指南”以供参考。
…c2000-c2000ware_1_00_04_00-device_support、然后选择 f28004x。 然后选择“示例”。 对于此初始测试,请选择“LED”示例。 然后为 LED_ex1-blinky 选择 c 源代码。 “闪烁”的 C 代码随后应出现在窗口中。
现在、您可以开始使用集线站和 controlCARD 来开发代码了!
。
某些 LAUNCHXL-F28069M 板上的 XDS100 USB 串行端口可能未正确配置。 这种情况的症状是 Windows 无法识别 USB 串行端口。 下面是在设备管理器中正确识别的 XDS100 USB 串行端口的快照:
如果 LAUNCHXL-F28069M 上的串行端口未被识别、则可以使用以下步骤对 XDS100 EEPROM 重新编程:
执行上述步骤后、应在设备管理器中识别您的 USB 串行端口。
感谢您的回复。 但是、对于像我这样的人来说、本入门指南不足以让我"开始并运行"。 经过将近一周的阅读和测试、我终于成功地让 TMD28X280049M 与 C2000微控制器一起工作、以便我可以运行一个示例(LED_ex1-blinky)。 下面是我希望作为入门指南的内容、我想其他人可能需要这样一个详细的入门指南。 (这适用于我的 Windows 10环境、但我建议在实际分发之前在其他环境中进行测试。) 您可以随意使用。
Leland