This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:Sgma Delta 滤波器模块(SDFM)

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677886/tms320f28377d-sgma-delta-filter-module-sdfm

器件型号:TMS320F28377D

您好、香榭丽舍

我想知道 SDDFPARMx 寄存器的 FEN 位的函数。

该位启用或禁用滤波器模块。  数据表显示 、如果该位设置为零、则禁用数据滤波器。 如果是、我想知道在      SDFM 运行期间、当 FEN 位从"1"更改为"0"时、存储在数据缓冲区中的数据值是清零还是存储最后一个值。    

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我对此进行了快速调试。 如果 FEN 位从"1"更改为"0"、则数据缓冲区保留最后一个值。 请告诉我这是否解决了您的问题。

    谢谢
    Vasudha