This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:ADC 缓冲器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677983/tms320f28379s-buffer-for-adc

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我们的一位客户希望将 TMS320F28379SZWTS 用于下一代电机驱动设计。 他们的问题是、他们是否可以为所有4个 ADC 使用一个缓冲器、或者他们是否需要为每个 ADC 使用一个缓冲器?

此致、

Meir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meir、

    [引用 user="Meir Battan "]他们的问题是,他们是否可以为所有4个 ADC 使用一个缓冲区,或者他们是否需要为每个 ADC 使用一个缓冲区?

    始终建议为每个 ADC 通道配备一个单独的缓冲器。 BTW 使用单个缓冲器、输入是否与所有4个 ADC 通道相同?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meir、

    器件 TRM 提供了一些有关 VREFHI 驱动电路结构的信息:
    "设计外部基准电路"部分中添加了 www.ti.com/.../spruhx5e.pdf

    对于实际的 ADC 输入、您需要根据信号阻抗、精度要求、采样速度要求等单独决定每个输入