This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XCLKIN 上升时间

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677756/tms320f28335-xclkin-rise-times

器件型号:TMS320F28335

C2000团队、

我们有一位客户在调查30MHz 时钟信号、上升沿和下降沿都不像预期的那么陡峭。   

测得的10%至90%上升时间为7.2ns、因此实际上升时间约为6.2ns。 (我有照片...) 也就是说、时钟信号超出 DSP 规格。 现在、我有几个问题:

问题1:我没有找到您指定上升时间的明确规格,但我假设您是指10%至90%上升时间。 即、对于3.0V 信号、时间介于0.30V 和2.7V 的电压电平之间。 是这样吗?
Q2:6.2ns 上升时间是否已经是 DSP 性能的问题、或者您是否有一些安全裕度? 您的利润有多大? 我的意思是、我应该永远不会超过的最终上升时间是多少?

数据手册第48页指定了时钟的上升和下降时间、但您能否提供一些反馈、因为它与性能裕度相关。  非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户提出了同样的问题、没有回复。 请在他们的主题中查看我的回答:
    e2e.ti.com/.../676151

    谢谢、
    标记