This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:从控制侧进行软件复位检测

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677787/f28m36p63c2-software-reset-detect-from-control-side

器件型号:F28M36P63C2

我正在尝试从协奏曲的 C28侧检查最后一个复位条件。 有专门的 CRESC 寄存器。

在我的代码中、我会导致 M3上的软件复位、M3已成功检测到该软件复位。 当我在这个复位条件之后启动 C28时、C28不会检测到它。

这是它的工作方式、或者我是否需要使用 IPC 将最后一次复位条件告知 C28。  

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由 M3发出的复位将不会在 C28x 的 CRESC 寄存器中被捕捉。 该寄存器中只有有限标志。 您需要使用 IPC 方法将此信息从 M3传递到 C28x。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    这就是我想的。 我可以让 M3复位 C28并在该寄存器或另一个寄存器中检测它吗?