This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:内部稳压器

Guru**** 2608275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677749/tms320f28377d-internal-voltage-regulator

器件型号:TMS320F28377D

你好--

我继承了前一位同事的一些原理图、其中显示 VREGENZ 连接到 GND、VDD 引脚被未连接外部绕过(请参阅所附图像)。 我在数据表中注意到 VREGENZ 不受支持、必须连接到 VDDIO。

我有一个电路板使用继承的原理图、我在 VDD 引脚处测量1.2V 电压。

在过去一年中、F28377是否移除了 REGENZ 支持、或者能否按原样使用继承的原理图?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    不支持内部 VREG。 VREGENZ 引脚禁用/启用内部 VREG。 您将需要将 VREGENZ 设置为高电平以禁用内部 VREG。 器件中仍然存在内部 VREG、但无法提供足够的电流为器件可靠供电。