This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:有关 BoostXL-DRV8305EVM 上 ESD 芯片的问题

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677524/ccs-tms320f28069m-question-about-the-esd-chip-on-the-boostxl-drv8305evm

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我对 BoostXL-DRV8305EVM 上的 ESD 芯片(NUP4201)有疑问。

我在电机开始工作时使用示波器测量 BEMF 电压。但 在一段时间后、电机 会有一点振动。

BEMF 电压为零、所以我更改一个新 的 NUP4201、电压是对的。

因此、我确定 首先断开 NUP4201。第二次 断开 NUP4201。

请举手。

 为什么 NUP4201这么容易损坏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考原理图、NUP4201MR6用于钳制电机相位或直流总线电压采样、其关断电压、峰值脉冲功率、峰值脉冲电流和钳位电压在该信号链电路中就足够了。 请确保示波器的接地正确连接、探针的阻抗良好、U/V/W 和3.3V/GND 之间没有短路。