This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:F28M36P63C2 M3/C288-SysClock

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677297/f28m36p63c2-f28m36p63c2-m3-c28-sysclock

器件型号:F28M36P63C2

大家好、TI 团队、

目前、我们以125MHz 在两个内核 SysClock 上驱动'F28M36P63C2'。

我的问题是:

"是否有办法或 可能仍以125MHz 驱动 M3内核、以150Mhz 驱动 C28内核。"

提前感谢。

此致
WJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WJ、

    这是不可能的。 系统时钟的设置方式使 M3始终是 C28x SYSCLK 的整数分频。 如果 C28x 以150MHz 运行、M3的最大速度将为75MHz。 如果 C28x 以125MHz 运行、M3也可以以125MHz (最大速度)运行


    请参阅数据表中的以下章节/表:
    www.ti.com/.../device-comparison
    www.ti.com/.../specifications
    - www.ti.com/.../detailed-description -图6-11系统时钟/PLL (出现错误、说明 M3内核的最大速度为100MHz、应显示为125MHz)。

    谢谢。
    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    你的答案就是我所假设的。

    谢谢
    WJ