This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:3.3V 外部振荡器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677457/tms320f2812-3-3v-external-oscillator

器件型号:TMS320F2812

您好!

我的客户有以下问题:

在一种设计中、我错过了外部振荡器电压应为0 - 1.9V (VDD)且使用的是3.3V 器件这一事实。
这是一个问题的重要性。 有串联阻尼电阻器。
这里有1.8V 振荡器、或者在新设计中、我也可以将电平降压到1.9V。
我是否应该返回并在该电流中固定电压电平?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、
    违反数据表规格操作器件可能会导致长期可靠性问题。 客户是否已测量 X1引脚上的信号幅度? 它需要符合数据表的 VIH 规格。