请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我正在使用 TMS320F28379D、我需要建议在两个内核之间共享变量。
首先、我的应用程序的一些详细信息:
- 两个内核都在 SYS/BIOS 下运行;
- 启用两个 CLA;
- 每个内核运行实时关键应用程序和一些其他任务;
- 我在每个内核上有3个有限状态机;
- CPU1保存监控 FSM;
- 该监控 FSM 可命令其他控制器;
- 内核异步运行;
据我所知、我有两种选择:
- 将 GSRAM 中相同的"结构"映射到 CPU1和 CPU2的共享变量;
- 为此、我将使用两个 GSRAM 块、一个是 CPU1作为主站、另一个是 CPU2作为主站;
- 使用 IPC 外设和驱动程序防止同时进行读取和写入;
- 为此、我认为我需要使用一些中断、Hwi 和 Swi;
我的疑问:
- 在 GSRAM 下共享变量是否会导致存储器错误? (即、可能在 CPU1写入 CPU2时尝试读取相同的地址)
- 如果我不能使用 GSRAM、是否有其他方法可以在没有中断的情况下共享变量? 可能在某个时候只使用 IPC 标志?
此致、提前感谢
卢卡斯