This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVBLPFCKIT:BLPFC 的 VLOOP

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676782/ccs-tmdshvblpfckit-vloop-of-blpfc

器件型号:TMDSHVBLPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

当我对 BLPFC 板使用 Build3时。

输出电压达到310V,TI 程序的 PWM 将分流定位销。

我认为输出 电压在三个串联电阻器上被1M、1M 和22k,分压、而输出电压达到310V,这已经在 VBUS_OVP_THRSHLD (((Int32)(((440.0/VBUS_FULL_RANGE)*4096*4096)上))  

我可以做些什么来解决这个问题、或者 TI 可以做些什么来解决这个问题  

SCH 来自 controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0\Hardware
该软件来自 controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    310V 不应激活 OVP。 从 BridgelessPFC-Settings.h 文件中可以看到、OVP 阈值电压(对于 Vout)设置为440V。 此外、Vout 感测电阻为 R13 (1M)、R14 (1M)和 R15 (13k)。 这意味着 VBUS_FULL_RANGE (对应于 ADC 输入端的3.3V)约为510V。 因此、当 OVP 被激活时、标么值 Vout 读数应为440/510 = 0.863。
    此套件配置为输出400V。 这些设置位于 BridgelessPFC-Settings.h 中、相关参数为:

    #define VBUS_Rated 伏特(400.0)
    #define VBUS_OVP_THRSHLD ((Int32)((440.0/VBUS_FUL_RANGE)*4096*4096)
    #define VBUS_TARGET ((Int32)(VBUS_RATED_VV/VBUS_FULL_RANGE)*4096*4096)

    请查看用户指南并运行 Build-1和 Build -2软件、以使用 CCS RT Watch 窗口检查 Vout 读数。 例如、如果 Vout 为310V、则标么值读数应为310/510 = 0.607

    Shamim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     controlSUITE development_kits\BLPFC_v1.0\Hardware 中的 SCH 显示 R13 (1M)、R14 (1M)和 R15 (22k)
    这是错误的?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为我提供有关 BLPFC 的 SCH 的正确信息??
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R15 为13K 而不是22K。

    Shamim