This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 BLE 5.0和 USB (主机和设备)的微控制器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676938/microcontroller-supporting-ble-5-0-and-usb-host-and-device

主题中讨论的其他器件:CC2652RMSP430F5529MSP430WARE

您好!

我们正在寻找支持 BLE 5.0的 MCU。 我们最初选择了 CC2652。 但后来我们的客户要求提供可配置为 USB 和主机的 USB 接口。 他的要求也扩展到了 SDK 支持。

因此、我们最终正在寻找支持 BLE 5.0/Zigbee + USB (主机和设备)+ SDK 支持的 MCU。 请推荐合适的选项。

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户的规格不断变化、这似乎是一个难以提供支持的客户。 对于这些电流要求、我建议使用我们的 MSP432E4 SimpleLink 有线 MCU。 除了我们的全新 SimpleLinkTm多标准 CC2652R 无线 MCU,MSP432E4 MCU 还应选中所有其它复选框:USB 主机、SDK 支持。

    另一种选择是 MSP430F5529、它具有 USB 主机但不支持 SDK (尽管我们的 MSP430Ware 提供多个库、如 DriverLib)。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2个问题:

    1.您的意思是:将 CC2652用于 BLE5.0/Zigbee,并将 SimpleLink 有线 MCU 用于 USB + SDK。 我是对的吗?

    2.在单个封装中是否有任何支持 BLE 5.0/Zigbee + USB + SDK 的 MCU?

    Vijetha