请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-BLPFC Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
当我对 BLPFC 板使用 Build3时。
输出电压达到310V,TI 程序的 PWM 将分流定位销。
我认为输出 电压在三个串联电阻器上被1M、1M 和22k,分压、而输出电压达到310V,这已经在 VBUS_OVP_THRSHLD (((Int32)(((440.0/VBUS_FULL_RANGE)*4096*4096)上))
我可以做些什么来解决这个问题、或者 TI 可以做些什么来解决这个问题
SCH 来自 controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0\Hardware
该软件来自 controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0