This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ePWM 触发 ADC SOC

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697856/tms320f28335-epwm-trigger-adc-soc

器件型号:TMS320F28335

 您好!

我使用 PWM1A 来触发 ADC A0。 PWM 的频率为2.5KHz。 从 ADC 中减去反馈信号后、连接 PI 控制器。 我需要知道 PI 的频率。 是2.5 KHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kostas、
    我不熟悉您使用的软件、是什么? 知道这可能会对我有所帮助。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的回答。 我使用 Simulink、我认为此类问题与您更加相关、而不是 Matlab。 我在 PI 控制器中使用抗饱和方法、知道频率有助于更好地估算频率相关系数。  

    ADC 转换每1个事件触发一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kostas、
    确定 PI 控制器频率时需要考虑许多因素。 这完全取决于您在器件上实现的代码。 只要您的控制器具有非常确定性、我认为您应该能够添加一些补偿。

    我认为您应该能够描述您的系统的特征并以这种方式确定它、但查看方框图并不表示 PI 控制器的运行速度。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    如果我从 Simulink 向您发送翻译后的代码、您能帮我找到频率吗? 可能不是确切的值、而是范围。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kostas、
    很抱歉,我无法。 如果您只是在寻找粗略估算、您可以执行一些简单的操作、比如切换反馈环路内的 GPIO。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Cody、

    好主意。 我可以使用示波器测量切换引脚。

    此致、
    Kostas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kostas、
    我将关闭该线程。 如果您需要更多帮助、请随时在此处发帖。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。

    Kostas