This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:F28379D RFFT_ADC 的 ADC 输出数据(DSP 库)

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/702471/ccs-launchxl-f28379d-f28379d-adc-output-data-of-rfft_adc-dsp-library

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我使用 RFFT_ADC (DSP 库) 来查找信号的 FFT。 我将50Hz 正弦 信号连接到 F28379D launchpad 的 J3、引脚30和 J3、GND 连接到外部电路接地。 我没有得到正弦输出、我在这里附加了结果。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎选择了错误的数据类型来显示图形。 在 CCS 中、检查图形属性中的 Q 值。 如果选择 Q0 (即清除 Q 值)、则应显示来自 ADC 的原始无符号整数数据。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    以下是在 CCS 中进行的图形设置。

    这是相应的图形

    问题:为什么 RFFTin1Buff 是[2*RFFT_SIZE]和 RFFToutBuff [RFFT_SIZE]。 ADC 输出是将存储在 RFFTin1Buff 中的实值信号、RFFT_ADC (DSP 库)的输出应该是复杂的。 因此大小应该相反、即 RFFTin1Buff 是[RFFT_SIZE]和 RFFToutBuff[2*RFFT_SIZE]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,

    请回答上述问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在绘制哪个缓冲器? 我将绕过 FFT 的计算、只需对输入进行采样、然后查看您是否可以获得信号的无失真表示。